This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们要保护的 IC 输入在10mA 时支持高达2.8V 的电压、但使用2k2电阻器时、如下图所示、TVS D8可以达到24.8V、并且仍将继续保护 IC。
我们关注的是 TPD4E1B06在~10ns 时40V 的峰值。 即使考虑到 IC 之间的 RC 电路、该峰值是否也会对 IC 造成问题?
您好!
欢迎使用 E2E!
我理解您对40V 峰值的关注、尽管它只是一个小峰值、并且在很短的时间内发生。 让我来看看这一点、并在我获得更多信息后立即返回给您。
此致、
Andy Robles
您好!
我已经与团队一起审查了这一问题、40V 峰值不应成为问题。 由于此40V 峰值发生在前10ns 内、因此该瞬态峰值的发生过快、无法损坏器件。
此致、
Andy Robles
我感谢您的回答。
非常感谢您的奉献。