This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:IEC 波形上的40V 峰值可能是一个问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925752/tpd4e1b06-40v-peak-at-iec-waveform-could-be-a-problem

器件型号:TPD4E1B06

我们要保护的 IC 输入在10mA 时支持高达2.8V 的电压、但使用2k2电阻器时、如下图所示、TVS D8可以达到24.8V、并且仍将继续保护 IC。

我们关注的是 TPD4E1B06在~10ns 时40V 的峰值。 即使考虑到 IC 之间的 RC 电路、该峰值是否也会对 IC 造成问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    我理解您对40V 峰值的关注、尽管它只是一个小峰值、并且在很短的时间内发生。 让我来看看这一点、并在我获得更多信息后立即返回给您。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与团队一起审查了这一问题、40V 峰值不应成为问题。 由于此40V 峰值发生在前10ns 内、因此该瞬态峰值的发生过快、无法损坏器件。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢您的回答。
    非常感谢您的奉献。