Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV048A 各位专家、您好!
请告诉我以下内容。
是否可以在 DS90LV048A 的输出端连接 LED?
我想使用 ROUT 输出驱动所连接电路的外壳1或外壳2。
LED 电流最大为10mA
此致、
Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A
各位专家、您好!
请告诉我以下内容。
是否可以在 DS90LV048A 的输出端连接 LED?
我想使用 ROUT 输出驱动所连接电路的外壳1或外壳2。
LED 电流最大为10mA
此致、
Sakai