This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:ROUT 上的 LED 负载

Guru**** 1706760 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926503/ds90lv048a-loading-led-on-rout

器件型号:DS90LV048A

各位专家、您好!

请告诉我以下内容。

是否可以在 DS90LV048A 的输出端连接 LED?

我想使用 ROUT 输出驱动所连接电路的外壳1或外壳2。

LED 电流最大为10mA

此致、

Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要对"R"进行大小调整以允许最大10mA 的 LED 电流、就可以为 LED 指示灯加载一些额外电流来为其供电。

    将电流保持在10mA 以下将允许 ROUT 引脚仍驱动有效的输出"低电平"或输出"高电平"电压。

    此致、

    Lee