Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD6S300A 您好、支持团队、
我的客户对此部件有疑问。 他们使用它 来多路复用两组 CC 线路。 我知道这不是它的目的,但他们只是这样做。
问题是:当 VPWR 断电时,连接 CC 线路的 FET 将关闭(正确吗?)。 CCx 和 C_CCx 之间是否仍然存在体二极管? 从方框图(下面)可以看到、这些引脚之间只有一个串联 MOSFET。 因此、当 FET 关闭时、体二极管将如图所示出现。 您可以确认吗?
谢谢
Jeff Coletti