This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:如果器件未通电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925367/tpd6s300a-if-the-device-is-not-powered

器件型号:TPD6S300A

您好、支持团队、  

我的客户对此部件有疑问。  他们使用它 来多路复用两组 CC 线路。  我知道这不是它的目的,但他们只是这样做。

 

问题是:当 VPWR 断电时,连接 CC 线路的 FET 将关闭(正确吗?)。  CCx 和 C_CCx 之间是否仍然存在体二极管?  从方框图(下面)可以看到、这些引脚之间只有一个串联 MOSFET。  因此、当 FET 关闭时、体二极管将如图所示出现。  您可以确认吗?

 谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能解释一下他们为什么要将 TPD6S300A 用作多路复用器吗? 为什么有两组 CC 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    据我所知、系统中有三个器件:PC、附件和器件。 器件插入到连接到 PC 的附件中、在某些情况下、附件连接到 PC、在其他器件中、通过连接到 PC 的附件连接到 PC。   

    此致

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否有方框图或可以与我分享的内容? 我不认为我理解这一系统

    就使用器件多路复用 CC 线路而言、这是无法完成的。 正确的是、只有一个串联 MOSFET