请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1452 您好!
我对 THVD1452DGSR 有几个问题。
- Ω RS-485、电阻终端器的电阻值通常介于120到130 μ F 之间。在线路中、我们有两个电阻器、因此我们有60 Ω。
Ω Ω 我们要使用100 Ω(并联- 50 Ω)的电阻终端器。此器件能否驱动50 Ω 的负载?
- 如果我们不需要仅针对 ESD 提供浪涌瞬态保护、我是否需要为 ESD 添加任何外部器件保护?
谢谢、
Adam