This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:CAN 器件可驱动50欧姆/附加 ESD 负载

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925004/thvd1452-can-device-drive-load-of-50-ohms-additional-esd

器件型号:THVD1452

您好!

我对 THVD1452DGSR 有几个问题。

  1. Ω RS-485、电阻终端器的电阻值通常介于120到130 μ F 之间。在线路中、我们有两个电阻器、因此我们有60 Ω。

Ω Ω 我们要使用100 Ω(并联- 50 Ω)的电阻终端器。此器件能否驱动50 Ω 的负载?

  1. 如果我们不需要仅针对 ESD 提供浪涌瞬态保护、我是否需要为 ESD 添加任何外部器件保护?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    是的、THVD1452可以在50 Ω 负载下工作。 有关 各种负载条件、请参阅数据表第7.9节(第12页)的图1和图2。

    该器   件集成了一些 ESD 保护功能、例如在总线引脚上提供+/-18kV IEC 61000-4-2保护、这对于许多工业应用来说应该足够了。  但是 、请检查 应用所支持的所有类型的瞬态过载条件、以确保它们不超过 THVD1452可支持的电平。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于需要驱动50欧姆负载的 THVD1452。感谢您指导我查看数据表的正确部分、我的工作电压为3.3、因此我认为图3/4是适合我的。 表7.4中显示最小 RL 为54欧姆,因此我不知道是否可以将负载更改为50欧姆。 你怎么看?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    这个最小 RL 值是   器件满足数据表上规格的负载条件。  例如 、在第7.8节中、驱动器上升/下降时间是使用54Ohm 负载测得的。 换言之、THVD1452可在50欧姆的电阻下工作、这可能会导致某些规格违例。 我希望这对您有意义。   

    此致、

    Hao