This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:接收与发送数据相同的数据

Guru**** 2931380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919148/sn65hvd72-receive-same-data-as-sent

器件型号:SN65HVD72

您好!

我在设计中使用的是 RS485收发器。 I 单独控制 RE、DE (不连接在一起左右)。 我使用示波器 RX、从 CPU 到收发器的 TX 线+ A、B 线进行测量并分析数据。

例如、我将发送这些字节(在 CPU 端测量):

发送01 02 00 00 04 79 C9

并且可以在 A/B 信号上看到相同的情况(转换后)

但是、我应该会收到:

收到01 02 01 01 60 48

这些字节在 A/B 行上可用、但在 CPU 的 RX 端、我得到了与发送的相同的缓冲区: 01 02 00 00 04 79 C9这让我很困惑、我不确定是什么原因。

有什么想法我可以做些什么? 我仅在传输期间(在接收期间、它被设定为0)保持 DE 在1中有效、并且 RE 仍然为0。

谢谢。

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    让我重新表述问题以检查我的理解:

    在一次测试中、CPU 传输 01 02 00 00 04 79 C9。  确认这个模式在 SN65HVD72的 D 输入上、在传输期间、DE 线路为高电平、并且在差分总线(A、B)上观察到同样的模式。

    在另一个测试中、同一 CPU 现在应接收数据模式  01 02 01 01 60 48。  在到 SN65HVD72的差分输入(A、B)上观察到这个模式、并且收发器被配置为 DE 低电平(驱动器被禁用)和/RE 低电平(接收器被启用)。  CPU 错误地将接收到的模式报告为  01 02 00 00 04 79 C9。

    是这样吗?

    如果是、收发器接收 到01 02 01 01 60 48时、在其 R 输出上观察到什么?

    收发器无法存储或缓冲数据、因此这更可能是与 CPU UART 配置相关的问题。  如果/RE 始终为低电平、则传输的消息将"环回"或"回送"到接收器。  我怀疑 01 02 00 00 04 79 C9在传输时会进入 RX 缓冲器、直到稍后才读取、或者无法正确清除。  不过,如果我对问题有误解,请告诉我。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、您正确理解问题。 我有 USB->RS485软件狗、通过这些软件狗、我可以获得正确的数据(我在第一个帖子中提到过)。

    好的、我一直有/re 低电平、但在本例中、您说我 juts 得到了回波? 我尝试同时处理/RE DE 引脚、但在这种情况下看起来像是通信卡滞(我在 A/B 上看到数据、但从器件没有收到任何响应)。 我认为它可能与/re、de handling 相关、那么我们是否有一些 appnot 或类似2的东西应该被驱动? 非常感谢。

    Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、

    如何处理 DE/RE 取决于应用中需要的内容:

     -如果需要"回波"功能(即发送方也会接收到每条传输的消息)、则/RE 始终可以为低电平。  但是、应相应地配置 CPU、以便它期望这些回传消息并对其进行适当处理。

     -如果不需要"回波"、则/RE 在传输发生时应处于高电平、以便接收器输出不会切换。  (大多数收发器在此状态下会禁用 R 输出、因此使用上拉电阻可确保 CPU 看到恒定高电平并且不会错误地解释线路上的数据非常有用。)

    第二种方法通常通过使用单个控制线控制 DE 和/RE 来实现。  听起来您尝试过这种方法并发现了一些问题、但我想如果我们再深入研究一下、我们可以调试这些问题。  (如果 A/B 线路上显示了正确的数据、那么从器件应该做出响应。  您可以检查从器件 R 线路是否相应地切换、并查看响应是否显示在 A/B 上、但不会以某种方式转换到 CPU。)

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    谢谢。 让我来进一步调查一下、如果有问题、请联系您。 谢谢。

    BR、

    Marek

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    不幸的是、它仍然无法正常工作。

    我以 这种方式劫持了一个位 libmodbus:

    static ssize_t _Modbus_rtc_send (Modbus_t *ctx、const uint8_t * req、int req_length)
    {
    #if defined (_WIN32)
    Modbus_rtc_t * ctx_rtu = ctx->backend_data;
    &n_bytes = 0;
    return (reeFile (ctx_w_dword、dword) req-q、rend、rend_q null))? (ssize_t)n_Bytes:-1;
    #else
    Modbus_rtc_t *ctx_rtu = ctx->backend_data;
    ssize_t size;
    /*#if heat_DECL_TIOCM_RTS
    if (ctx_rtc->rts!= MODBUS_rts_none );{if (ctx-tx->rtx_retriee_rts_deep)
    
    
    ;\n?br> tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<br> tx<tx<tx<br> tx<br> tx<tx<br> tx<tx<br> tx> tx<tx<tx> tx> tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<tx<t
    
    
    
    
    
    /sys/class/gpio/gpio79/value /sys/class/gpio/gpio78/value
    
    
    CTX_RTU->onebyte_time * req_length + ctx_rtc->rts_delay);
    
    usleep (ctx_rtc->onebyte_time * req_length + ctx_rtc->rts_delay);
    
    system ("rtx0 >/sys/class/gpio/gpio78/value;echo 0 >/sys/class/gpio/gpio79/value);
    /* crts_cm->set_length + rts_dirt/rts_de/
    
    
    return!/#tx_r/ tx_r/ tx_return
    
    
    
    
    
    
    
    

    因此、在写入之前、我将两个引脚都设置为1 (78是 DE、79是/RE)。 我可以在正确发送的 A/B 线路上看到数据、但看不到任何接收到的数据。 以上是否有任何意义? 在发送数据时、我们需要交换/re、de、然后我们应该能够接收数据。 这是某种时间关键吗? 谢谢。

    Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    听起来您的理解是正确的。  您需要将 DE 设为高电平才能发送数据、并且您需要将 DE 和/RE 设为低电平才能接收响应。  是否有可能在您能够将/RE 状态切换为低电平并最终丢失响应之前恢复响应?  (另请注意、在/RE 变为低电平后、SN65HVD72接收器可能需要花费高达50ns 的时间才能启用、尽管与软件切换引脚所需的时间相比、此时间通常较短。)

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在源代码中、在写入延迟之后、以 uSec 为单位、我想保持数据通过总线发送(考虑波特率和负载长度)。 有效载荷的此延迟为~9ms。 我不擅长 RS485、但在接收到数据后、我立即看到停止位、然后从器件发回数据。 这是正确的、还是取决于主器件以某种方式告诉从器件等待一个位、直到我切换到接收模式? 谢谢。

    BR、

    Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、

    在响应前、从器件应等待直到主器件处于接收模式。  您可能希望尝试向从器件代码添加长于主器件中配置的~9ms 的延迟。  您还可以通过探测收发器上的 D 和 DE/RE 线路来仔细检查主计时是否合理。  在 D 线上的"STOP"位之后的任何时间、DE/RE 都可以从高电平变为低电平、但它们进行此转换所需的时间越长、从器件在响应之前需要等待的时间就越长。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我不能更改从设备上的代码,它是为我准备的黑盒;)。 在上面的回答中、您提到了信号 D (它正常或拼写错误?)。 我将尝试探测/DE、RE 和 A/B、并在 STOP 引脚正确切换后验证它。 谢谢。

    Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我的意思是、您可以同时查看 D 和 DE。  如果 DE 在 D 上的最后一位被发送后很长时间处于高电平、那么发送器可能会保持启用状态太长时间并干扰从器件响应。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我能够同时使/RE 停止工作、但在连接到器件时、我仍然看到一个问题、即响应已提供、但结果不正确。

    基本上,我正在尝试从设备读取输入状态:

    使用此字节: [01][02][00][00][00][00][04][79][c9]、我在一行中看到它

    然后响应应该类似于[01][02][04][00][CRC]、但我会随机得到:

    <00><00><01><02><01><00>或 <00><01><02><01><00> <88>、这似乎是正常的、但第一个字节无效。

    我联系了设备制造商、他们使用了一些 AnalogDevices RS485收发器、并告诉我、收发器可能不兼容、这种情况不太可能发生。

    在示波器上、当 TX 完成并且我们启动 RX 时、我会看到以下内容:

    这个小毛刺脉冲是否会导致问题? 当 DE/RE 下降时。 RS485上的数据看起来也可以、但我在 RX 引脚上接收的数据就是上面发布的数据。 有什么想法要检查或调整什么? 当 TX 完成并启动 RX 时、信号应该是什么样的? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我很高兴听到您取得了进展!

    我同意不同制造商的 RS-485收发器之间不兼容的原因不太可能。

    上面的捕获中显示了哪些信号。  我相信蓝色的那个可能是不好的。  黄色的是 R 吗?  如果是、为什么在捕获的第一部分当 DE 为高电平时它会切换-我认为/re 和 de 由同一条线控制?

    不管怎样、黄色信号看起来像已禁用的东西、因此会将电压衰减到某个稳态偏置点。  当/re 为高电平时、R 输出上可能会发生这种情况。  由于许多串行通信协议检测到从高到低的转换为字或帧的开始信号、因此这可能会有问题。  因此、为了避免错误地将此干扰检测为起始位、解决方案通常是在"R"输出端放置一个上拉电阻。  适用于1kOhm 至10kOhm 范围内的器件。  这可在输出被禁用时将电压保持在高电平。

    如果黄色迹线是 A 线或 B 线、则最好在发生这种情况时查看差分信号、并将其与收发器的差分输入阈值进行比较。  这里可能会出现类似的现象、即禁用或高阻态会导致某种情况可被解释为"低"电平、这将被错误地解释为起始位。  这里的解决方案是类似的-也就是说、通过将 A 拉高和 B 拉低、您可以为接收器输入提供一些正差分偏置。  ( 您可以在此处阅读有关此内容的更多信息:https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/12/06/rs-485-basics-two-ways-to-fail-safe-bias-your-network。)

    此致、
    最大