Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72
您好!
我在设计中使用的是 RS485收发器。 I 单独控制 RE、DE (不连接在一起左右)。 我使用示波器 RX、从 CPU 到收发器的 TX 线+ A、B 线进行测量并分析数据。
例如、我将发送这些字节(在 CPU 端测量):
发送01 02 00 00 04 79 C9
并且可以在 A/B 信号上看到相同的情况(转换后)
但是、我应该会收到:
收到01 02 01 01 60 48
这些字节在 A/B 行上可用、但在 CPU 的 RX 端、我得到了与发送的相同的缓冲区: 01 02 00 00 04 79 C9这让我很困惑、我不确定是什么原因。
有什么想法我可以做些什么? 我仅在传输期间(在接收期间、它被设定为0)保持 DE 在1中有效、并且 RE 仍然为0。
谢谢。
Marek