This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 总线解决方案请求。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1, TCAN1044-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924771/can-bus-solution-request

主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1TCAN4551-Q1TCAN1044-Q1TCAN1042-Q1

您好、专家、

我有一个需要两个 CAN 解决方案的新项目。

您能否推荐 CAN (1Mbps)和 CAN FD (5Mbps)的解决方案?

1. CAN (1Mbps)=>(控制器? +收发器?) =>如果想满足 CANJ1939/OBD-II 标准、我需要注意什么吗?

2. CAN FD (5Mbps)=>(控制器? +收发器?) 或(TCAN4550-Q1?)

此致、

Devin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    我认为在这两种情况下、主要的决策是您是否需要控制器。  如果您正在使用的 MCU 中已经实现了 CAN 控制 器(例如)、那么您只需使用 TCAN1042-Q1或 TCAN1044-Q1等简单的收发器器件(请注意、CAN FD 对控制器有其他要求、因此控制器必须支持 FD、以用于 FD 应用; 无法使用传统 CAN 控制器。)  不过、如果您需要控制器、则应选择 TCAN4550-Q1或 TCAN4551-Q1。  所有这些器件都将与 J1939兼容、因为其物理层实施符合 ISO 11898标准。

    最大