请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1、 TCAN4551-Q1、 TCAN1044-Q1、 TCAN1042-Q1您好、专家、
我有一个需要两个 CAN 解决方案的新项目。
您能否推荐 CAN (1Mbps)和 CAN FD (5Mbps)的解决方案?
1. CAN (1Mbps)=>(控制器? +收发器?) =>如果想满足 CANJ1939/OBD-II 标准、我需要注意什么吗?
2. CAN FD (5Mbps)=>(控制器? +收发器?) 或(TCAN4550-Q1?)
此致、
Devin