This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:模拟电压检测

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924226/tic12400-q1-analog-voltage-detection

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、

现在、我客户的 BCM 中使用了 TIC12400-Q1进行输入信号检测、但我们发现模拟电压检测存在问题。

我们无法闭合湿性电流,这意味着我们无法将湿性电流设置为0mA,因此由于这种湿性电流效应,MSDI 无法检测到精确的模拟电压值,我们尝试逐个配置寄存器。 但我们无法闭合湿性电流

那么、您是否有任何有关 TIC12400-Q1模拟电压检测的参考设计或应用手册、例如、某些压力传感器输出是车辆应用中的模拟电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、
    这一点已在另一个 E2E 帖子中讨论过
    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/923917

    如文章中所述、默认设置为0mA。 您无需配置任何东西即可实现0mA 湿性电流。

    如果您可以分享更多有关应用的详细信息、或者如果我错误地回答了您的问题、请告诉我、我们可以解决您可能看到的问题。

    谢谢、
    Rami Mooti