请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400-Q1 大家好、
现在、我客户的 BCM 中使用了 TIC12400-Q1进行输入信号检测、但我们发现模拟电压检测存在问题。
我们无法闭合湿性电流,这意味着我们无法将湿性电流设置为0mA,因此由于这种湿性电流效应,MSDI 无法检测到精确的模拟电压值,我们尝试逐个配置寄存器。 但我们无法闭合湿性电流。
那么、您是否有任何有关 TIC12400-Q1模拟电压检测的参考设计或应用手册、例如、某些压力传感器输出是车辆应用中的模拟电压?