This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX3221 ENA 引脚悬空

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922203/max3221-max3221-ena-pin-floating

器件型号:MAX3221

大家好、

我的客户希望用 MAX3221替换 MAX3226。 它们不使用 MAX3226中的 READY 引脚、因此它是悬空的。 然而、在 MAX3221中、这个引脚为/ENA。 MAX3221中的/ENA 引脚是否具有任何下拉电阻器、以便 我们可以使该引脚悬空? 还是需要从外部将该引脚拉至低电平以启用 Rx 通道?

此致、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK Loo、

    是的、EN BAR 引脚具有内部下拉电阻器。 您可以将其保持悬空、以使 RX 正常工作。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    下拉电阻器的典型值是多少?

    此致

    SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK Loo、

    电阻器强度约为1M Ω。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1Mohm 下拉电阻似乎非常高、并且可能易受噪声影响。 客户 尝试对电路进行一些分析、 考虑到泄漏电流后、得到的最坏情况 VI 为1V。 这是否会成为问题?

     

    Ilear_max =+/-1uA

     

    VIH_MIN_ENABLE = 2V

     

    VI_LEASE_max =泄漏 x 1Mohms

    VI_LEASE_max = 1uA x 1Mohms = 1V

     

    就逻辑阈值而言、我们正常、VI_LEASE_max < VIH_MIN_ENABLE。

     

    此致

    SKLoo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SKLoo、

    问题是合法的、计算是合理的。 内部偏置 较弱、因此  可由外部下拉或 MCU GPIO 覆盖。 BTW、我不建议让设计 依赖于电阻值、电阻值可能会有很大的变化、并且不是数据表规格。

    此致、

    Hao