大家好、
我的客户希望用 MAX3221替换 MAX3226。 它们不使用 MAX3226中的 READY 引脚、因此它是悬空的。 然而、在 MAX3221中、这个引脚为/ENA。 MAX3221中的/ENA 引脚是否具有任何下拉电阻器、以便 我们可以使该引脚悬空? 还是需要从外部将该引脚拉至低电平以启用 Rx 通道?
此致、
SK Loo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hao、
1Mohm 下拉电阻似乎非常高、并且可能易受噪声影响。 客户 尝试对电路进行一些分析、 考虑到泄漏电流后、得到的最坏情况 VI 为1V。 这是否会成为问题?
Ilear_max =+/-1uA
VIH_MIN_ENABLE = 2V
VI_LEASE_max =泄漏 x 1Mohms
VI_LEASE_max = 1uA x 1Mohms = 1V
就逻辑阈值而言、我们正常、VI_LEASE_max < VIH_MIN_ENABLE。
此致
SKLoo