Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1
你(们)好 我在 我们的设计中一直使用 TPD1E05U06QDPYRQ1。 他们一直在工作、直到我们收到的一批 PCB (相同版本)出现短路为止。 我们使用了热像仪、并意识到 ESD 二极管是问题的罪魁祸首。 当我们移除 ESD 二极管时、电路板会正常工作。 我决定移除 ESD 二极管并将其放置在分线板上、然后测试其特性。 当我在"I/O"焊盘上施加5V 电压并在 GND 线路上施加返回路径时、我的电源将进入 OCP、PSU 上的电压将降至0.8V。 在反向偏置时、它几乎表现为二极管正向偏置。 因此、我决定在连接周围进行切换。 在它开始导通之前、我能够一直上升到大约8V。 此时、它实际上看起来像是阴极标记、指示 I/O 焊盘位于错误侧。 我以前从未见过这种情况、也许我做了些错误的事情。 我有两个问题:
1) 1)这是以前发生的事情吗? 标记在错误的一侧的哪个位置?
2) 2)如果不是、我的测试设置是否正确? 我有什么问题吗?
谢谢、
日文