This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:阳极和阴极混淆

Guru**** 1164680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922033/tpd1e05u06-q1-anode-and-cathode-confusion

器件型号:TPD1E05U06-Q1

你(们)好 我在 我们的设计中一直使用 TPD1E05U06QDPYRQ1。 他们一直在工作、直到我们收到的一批 PCB (相同版本)出现短路为止。 我们使用了热像仪、并意识到 ESD 二极管是问题的罪魁祸首。 当我们移除 ESD 二极管时、电路板会正常工作。 我决定移除 ESD 二极管并将其放置在分线板上、然后测试其特性。 当我在"I/O"焊盘上施加5V 电压并在 GND 线路上施加返回路径时、我的电源将进入 OCP、PSU 上的电压将降至0.8V。 在反向偏置时、它几乎表现为二极管正向偏置。 因此、我决定在连接周围进行切换。 在它开始导通之前、我能够一直上升到大约8V。 此时、它实际上看起来像是阴极标记、指示 I/O 焊盘位于错误侧。 我以前从未见过这种情况、也许我做了些错误的事情。 我有两个问题:

1) 1)这是以前发生的事情吗? 标记在错误的一侧的哪个位置?

2) 2)如果不是、我的测试设置是否正确? 我有什么问题吗?

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    欢迎使用 E2E!

    我个人以前没有听说过这种情况、但我将与团队核实是否曾发生过这种情况。

    当您翻转器件时、它的运行方式似乎完全符合预期、因为8V 可承受 TPD1E05U06-Q1的击穿电压范围。

    您是否能够共享设备的图像并描述为您的测试所完成的连接?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是测试设置的图片。 绿色框是 TSSOP 分线板上的 DUT。 我进行了连续性测试、并验证了封装标记侧(在图中器件的左侧) 连接到连接到红线的焊盘、二极管的无标记焊盘连接到上面有黑色导线的焊盘(如下图所示)。 在第一个测试中、我将红线连接到电源的+ve 侧、当我达到0.8V - 0.9V 时、它开始导通。 我的电源限制为20mA。 然后、我在电源上切换了电缆(红色导线现在连接到电源的-ve 侧)、它仅在达到8V 左右时才开始导通。

    我还注意到有几篇文章显示其他人遇到了这个问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    很抱歉耽误了时间、但我能够与团队中更多的人交谈、而这个特定设备以前也出现了这个问题。 您能否通过电子邮件联系我、并在该电子邮件中包含您收到的一批器件的所有信息? (器件顶部的器件标识、器件封装卷盘中的批处理信息以及您可能提供的所有信息)

    我将继续并关闭此主题、因为我们将通过电子邮件继续我们的讨论。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。 我很期待您的电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    为此、我深表歉意。 我打算在最后一个回复中标记我的电子邮件:a-robles@ti.com

    此致、

    Andy Robles