This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:有关 TRS3122E 的问题

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922617/trs3122e-questions-on-trs3122e

器件型号:TRS3122E

我对电压转换有疑问,因为下面显示的模块板的信号电平为0V~5V,但 TRS3122E 的 VCC 和 VL 为1.8V,是否可能损坏 TRS3122E ?  TRS3122E 的工作是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    这不会导致任何损坏、因为 TRS3122E 的 DOUT/Rin 端口旨在处理 RS-232信号电平、 通常至少为5V。 如果模块接口实际为0V - 5V、则可能需要检查器件之间的逻辑电平兼容性、因为这与标准 RS-232接口不同。  (这里可能会引起混淆的一点是、如果您的 RS-232收发器由5V 电压供电、它可能会使用电荷泵电路生成用于 RS-232信号传输的更高电压正负电源轨。  如果您可以共享器件型号或原理图、我可以帮助确认。)

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    感谢您分享您的意见、 这对我们非常有帮助。

    Joseph