Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3122E 我对电压转换有疑问,因为下面显示的模块板的信号电平为0V~5V,但 TRS3122E 的 VCC 和 VL 为1.8V,是否可能损坏 TRS3122E ? TRS3122E 的工作是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joseph、
这不会导致任何损坏、因为 TRS3122E 的 DOUT/Rin 端口旨在处理 RS-232信号电平、 通常至少为5V。 如果模块接口实际为0V - 5V、则可能需要检查器件之间的逻辑电平兼容性、因为这与标准 RS-232接口不同。 (这里可能会引起混淆的一点是、如果您的 RS-232收发器由5V 电压供电、它可能会使用电荷泵电路生成用于 RS-232信号传输的更高电压正负电源轨。 如果您可以共享器件型号或原理图、我可以帮助确认。)
最大