This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:至少需要多少 VEO

Guru**** 2913500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922438/lmh1228-how-much-veo-is-needed-at-least

器件型号:LMH1228

大家好、

一般而言、至少为了正常运行、VEO 需要多少?  

LMH1228编程指南将150mV 设置为 VEO 阈值(0x32)。 客户是否可以将该值作为 VEO 阈值的起点?   

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    对于 VEO、最好至少具有200mV 的眼图张开度。 150mV 可以正常工作、但200mV 时、我们会得到一些裕度。

    此致、Nasser