请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1228 大家好、
一般而言、至少为了正常运行、VEO 需要多少?
LMH1228编程指南将150mV 设置为 VEO 阈值(0x32)。 客户是否可以将该值作为 VEO 阈值的起点?
此致、
Saito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.