Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 您好!
PCA9306的 VIL/VIH 和 VOL/VOH 是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Duodo:
该器件充当开关、提供一条低电阻路径、可在第1侧和第2侧之间传导低电平信号、但通过进入高阻抗(以便高电平可上拉到任一侧的独立电压)来阻断高电平信号。 因此、该器件本身没有 VIH/VIL 规格(因为它不会将电压解码为高电平或低电平逻辑状态)。 有效的 VOL 将是将总线拉低的任何器 件的 VOL (加上由于下拉电流流经器件的 RDS 而导致的少量增加)。 VOH 实际上是在特定侧使用的上拉电压。
最大