This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VIL/VIH 和 VOL/VOH

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919755/pca9306-vil-vih-and-vol-voh

器件型号:PCA9306

您好!

PCA9306的 VIL/VIH 和 VOL/VOH 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:

    该器件充当开关、提供一条低电阻路径、可在第1侧和第2侧之间传导低电平信号、但通过进入高阻抗(以便高电平可上拉到任一侧的独立电压)来阻断高电平信号。 因此、该器件本身没有 VIH/VIL 规格(因为它不会将电压解码为高电平或低电平逻辑状态)。 有效的 VOL 将是将总线拉低的任何器 件的 VOL (加上由于下拉电流流经器件的 RDS 而导致的少量增加)。 VOH 实际上是在特定侧使用的上拉电压。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Robertson

    感谢您的回复。

    那么、如何计算 SCL2和 SCL1之间的电压差?

    此致

    Duodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duodo、

    您可以根据两侧的上拉电阻值、将总线驱动为低电平的 I2C 主器件/外设器件的下拉强度和开关的串联电阻来计算通过开关的电流。  然后、开关上的电压将是该电流乘以串联电阻。  压降通常非常低。

    最大