This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:VDD 关闭时逻辑高电平?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921708/ds25br440-logic-high-when-vdd-off

器件型号:DS25BR440

大家好、INT 团队、  

我对 DS25BR440有疑问。 我使用3.3V 电源为缓冲器供电、但 EQ/PE/PWDN 引脚由不同的3.3V 电源供电。 VDD 关闭时、EQ/PE/PWDN 引脚上的逻辑电平"高电平"是否存在任何问题?

谢谢、

啊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    是的、这违反了 LVCMOS 输入的 Vcc + 0.3V 的数据表绝对最大额定值规格。

    此致、

    I.K.