This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:DS64BR111未使用的 SERDES 输入

Guru**** 2929350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921226/ds64br111-ds64br111-unused-serdes-inputs

器件型号:DS64BR111

尊敬的 TI:

我们使用的是64BR111。

我有一个简短的问题、我想知道。

如何处理未使用的 SERDES 输入?

我在一些图中看到50欧姆上拉、但第3页的数据表显示"  

' 当被启用时、一个片载50Ω Ω 终端电阻器将 INx+连接至 VDD、而 INX-连接至 VDD。'

如果是这样、我将如何为未使用的输入启用它?

非常感谢、

Ned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ned、

    您可以将未使用的输入保持悬空。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!

    非常感谢我、

    Ned