请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS64BR111 尊敬的 TI:
我们使用的是64BR111。
我有一个简短的问题、我想知道。
如何处理未使用的 SERDES 输入?
我在一些图中看到50欧姆上拉、但第3页的数据表显示"
' 当被启用时、一个片载50Ω Ω 终端电阻器将 INx+连接至 VDD、而 INX-连接至 VDD。'
如果是这样、我将如何为未使用的输入启用它?
非常感谢、
Ned
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我们使用的是64BR111。
我有一个简短的问题、我想知道。
如何处理未使用的 SERDES 输入?
我在一些图中看到50欧姆上拉、但第3页的数据表显示"
' 当被启用时、一个片载50Ω Ω 终端电阻器将 INx+连接至 VDD、而 INX-连接至 VDD。'
如果是这样、我将如何为未使用的输入启用它?
非常感谢、
Ned