This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:当 VREF1关闭时、从 VREF2区域到 VREF1区域的泄漏电流

Guru**** 2986220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920333/pca9306-q1-leakage-from-vref2-region-to-vref1-region-when-vref1-is-turned-off

器件型号:PCA9306-Q1

大家好、

我的客户在下面询问问题、您能支持吗?

在以下情况下、VREF1区域的信号节点上存在中间电压。

-提供 VREF2并且 EN=ON、  

- VREF1关闭

在上述电源条件下、是否有电流从 VRFE2区域流向可生成中间电压的 VREF1区域?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    是的、从 VREF2到 VREF1的电流很小。  引脚7 (VREF2)和8 (EN)处的电压通常比 VREF1处的电压高出0.6V 左右、您可以计算出您的情况下的电流为(3.3V - VREF2)/200kOhm。  如果 VREF1电源轨上的任何电流都无法吸收该电流、则可以观察到 VREF1上的电压增加。  如果不需要这种情况、可以在 VREF1上放置一个下拉电阻以灌入电流。

    或者、EN 引脚可被上拉至 VREF1。  这将改变器件的开关行为以降低开通电压(即、在两侧存在~1.2V 电压之前、开关通道不会导通)。  这可能会导致信号转换时间有所增加、但在大多数情况下、我希望 I2C 通信保持正常工作。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    非常感谢您的及时支持。

    当客户有进一步的疑问时、我分享了信息并再次访问。

    此致、