Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 您好、先生、
我们将使用 SN65DP159进行 HDMI 重定时、原理图中是否有任何问题或建议、感谢您的大力帮助和支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
您好、先生、
我们将使用 SN65DP159进行 HDMI 重定时、原理图中是否有任何问题或建议、感谢您的大力帮助和支持。
您好!
这是我对原理图审阅的反馈。
请在 V3P3S 电源上添加几个1uF、更多0.1uF 和0.01uF 的电源耦合电容器
2.请在 HDMI_V1P1S 电源上添加电源去耦电容器
2.请向 HDMI 输出添加共模扼流圈
强烈 建议使用 I2C 访问来进行 DP159调试
4.如果源不支持时钟扩展选项、是否要在原理图中包含 DP159 DDC 侦听选项?
5.某些接收器在 HPD 引脚关闭时有泄漏,是否要添加 FET 开关以隔离泄漏电压?
谢谢
David