This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:原理图建议

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919853/sn65dp159-schematic-suggestion

器件型号:SN65DP159

您好、先生、

我们将使用 SN65DP159进行 HDMI 重定时、原理图中是否有任何问题或建议、感谢您的大力帮助和支持。

e2e.ti.com/.../TGL_2D00_UP3-_5F00_-21_2D00_DDI.pdf

e2e.ti.com/.../TGL_2D00_UP3-_5F00_-45_2D00_HDMI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我对原理图审阅的反馈。

    请在 V3P3S 电源上添加几个1uF、更多0.1uF 和0.01uF 的电源耦合电容器

    2.请在 HDMI_V1P1S 电源上添加电源去耦电容器

    2.请向 HDMI 输出添加共模扼流圈

    强烈 建议使用 I2C 访问来进行 DP159调试

    4.如果源不支持时钟扩展选项、是否要在原理图中包含 DP159 DDC 侦听选项?

    5.某些接收器在 HPD 引脚关闭时有泄漏,是否要添加 FET 开关以隔离泄漏电压?

    谢谢

    David