请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB947-Q1 您好、专家、
我们的客户使用的 是2个 DS90UB947、其中 只有一个直流/直流电源。
他们希望使用 MOSFET 来控制 加电时序、如下图所示。
但我们的数据表第71页指出 、trVDDIO 和 trVDD11的电源斜升需要高于200us。
他们担心斜坡在使用 MOSFET 时将小于200us。
200us 是必需的吗? 或者是否有任何建议来实现加电时序?
非常感谢!