大家好、
USB 3设备无法进入环回模式
RX:FiO Port25:RX_5G_Comp-Fail 无法进入环回。
测试方法:
外部仪器(M8000)从 RX 进入、进入 PCH、然后从 TX 退出到连接器以形成环回
TUSB522P 设置:
EQ1/EQ2 :低电平
OS1/OS2:高电平
DE1/DE2:悬空。
您对测量方法有什么建议吗?
或者、可以调整什么参数来使 Rx_5G_Comp 进入环回?
/每一位小萧
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
USB 3设备无法进入环回模式
RX:FiO Port25:RX_5G_Comp-Fail 无法进入环回。
测试方法:
外部仪器(M8000)从 RX 进入、进入 PCH、然后从 TX 退出到连接器以形成环回
TUSB522P 设置:
EQ1/EQ2 :低电平
OS1/OS2:高电平
DE1/DE2:悬空。
您对测量方法有什么建议吗?
或者、可以调整什么参数来使 Rx_5G_Comp 进入环回?
/每一位小萧
目前、设置如下所示。
您是否先运行了 TX 合规性、它是否通过了测试?
every:TX 可在调整 DE1:low=>Floating 后通过
/每一位小萧
请参阅英特尔的两条评论
1. 第三方供应商将执行 SI/EV 合规性测试。 在这种情况下、您无需在 EBG 上启用 USB 电气认证合规模式。第三方认证测试机构将能够将 USB 端口置于正确的测试模式。
2. 此 CSscription 函数用于 PCH USB 端口 BIOS 设置检查,而不是用于转接驱动程序。
根据电话讨论、您的平台可以在合规性下正常工作、无需转接驱动器。 这意味着 BIOS 工作正常、因此此 CSscription 函数可能无法帮助解决此问题。
由于 BIOS 设置正确、如果在使用转接驱动器时出现任何问题、请联系转接驱动器供应商以进行进一步分析。
目前、我们仍然无法 进入合规性模式并 进入环回。
请与我们联系以解决此问题吗?
尊敬的 David:
您能否建议合适 的测试脚本 ?
我可以联系谁来解决此问题? 很难将整个系统发送给我、它太大了。
我希望您的 FAE 可以去台北办事处的实验室直接测试这个 Rx 环回问题。
请尽快联系我、它正在将商品选至 GBO。
Every Hsiao
办公室:+886 2 2658 6288 EXT 53034
邮寄地址: Every_Hsiao@compal.com
Compal electronics、Inc.