This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P_RX_5G_Comp-FAIL,它无法进入环回

Guru**** 666350 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161638/tusb522p-tusb522p_rx_5g_comp-fail-it-can-t-enter-loopback

器件型号:TUSB522P

大家好、

USB 3设备无法进入环回模式

RX:FiO Port25:RX_5G_Comp-Fail 无法进入环回。

测试方法:
外部仪器(M8000)从 RX 进入、进入 PCH、然后从 TX 退出到连接器以形成环回

TUSB522P 设置:

EQ1/EQ2  :低电平

OS1/OS2:高电平

DE1/DE2:悬空。

您对测量方法有什么建议吗?

或者、可以调整什么参数来使 Rx_5G_Comp 进入环回?

/每一位小萧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Every Hsiao

    您能否分享他们的原理图和布局以供审核?  

    它们是否完全通过了 TX 合规性?  

    外部仪器(M8000)从 RX 进入->它们是否在板上有交流耦合帽? 如果不是、它们是否添加了外部0.1uF 电容器?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当然、如何 与您共享原理图和布局?

    TX 测试不需要回送、直接连接到固定装置测试。

    恐怕我们无法调整外部仪器(M8000)上的部件。

    /每一位小萧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /每一位小萧

    您能否接受我的友谊请求、以便通过私人邮件向我发送原理图和布局?

    RX 上是否有交流耦合? 如果不是、则需要在外部添加交流耦合电容器、如下图所示。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 上是否有交流耦合?

    =>是的、测试团队 在 RX 上有交流耦合。

    我可以有你的邮件地址吗?

    我无法上传布局文件、因为其大小大于68M。

    /每一位小萧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /每一位小萧

    由于输入布线为12.6in、 损耗约为7dB、输出布线为8.5in、损耗约为5dB、因此我将进行以下更改

    EQ1 =中点-> 6dB。  

    DE1 =悬空(3.5dB)或高电平(6dB)

    EQ2 =低电平(3dB)或悬空(6dB)

    DE2 =高电平(6dB)

    您是否先运行了 TX 合规性、它是否通过了测试?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、设置如下所示。

    1. OS1/OS2:Low = High,TX FAIL,Rx_5G_Comp-FAIL 无法进入环回
    2. DE1 / DE2:Low =>浮动,TX PASS,Rx_5G_Comp-FAIL 无法进入环回
    3. DE2:悬空=>高电平,Rx_5G_Comp-FAIL 无法进入环回
    4. EQ2:LOW =浮动

    您是否先运行了 TX 合规性、它是否通过了测试?

    every:TX 可在调整 DE1:low=>Floating 后通过

    /每一位小萧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Every Hsiao

    对于 RX JTOL、您是否尝试将 PCH (USB 主机)置于合规模式、并查看它是否可以进入环回模式?

    如果仍然无法正常工作、您是否可以将系统发送给我?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅英特尔的两条评论

    1. 第三方供应商将执行 SI/EV 合规性测试。 在这种情况下、您无需在 EBG 上启用 USB 电气认证合规模式。第三方认证测试机构将能够将 USB 端口置于正确的测试模式。

    2. 此 CSscription 函数用于 PCH USB 端口 BIOS 设置检查,而不是用于转接驱动程序。
    根据电话讨论、您的平台可以在合规性下正常工作、无需转接驱动器。 这意味着 BIOS 工作正常、因此此 CSscription 函数可能无法帮助解决此问题。
    由于 BIOS 设置正确、如果在使用转接驱动器时出现任何问题、请联系转接驱动器供应商以进行进一步分析。

    目前、我们仍然无法 进入合规性模式并 进入环回。

    请与我们联系以解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以为 PCH 启用合规性模式、这仍然会有所帮助。  

    在 Keysight M8000上有不同的链接培训脚本、您可以尝试不同的脚本并查看它们是否起作用吗?

    您是否有机会与我们的当地办事处合作并向我发送系统?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否建议合适 的测试脚本 ?

    我可以联系谁来解决此问题?  很难将整个系统发送给我、它太大了。

    我希望您的 FAE 可以去台北办事处的实验室直接测试这个 Rx 环回问题。

    请尽快联系我、它正在将商品选至 GBO。

     Every Hsiao

    办公室:+886 2 2658 6288 EXT 53034

    邮寄地址: Every_Hsiao@compal.com

    Compal electronics、Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Every Hsiao

    我联系了我当地的 FAE、并要求他直接与您联系、以解决这个问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们可以通过 PCH 进入到内部 USB 的合规模式。

    但是,通过 USB 3.0转接驱动器(TUSB522PRGET),无论如何调整控制 PIN 设置,我们仍然无法进入合规性模式。

    谢谢你。

    Every Hsiao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Every Hsiao

    您只需要将 PCH 的特定端口置于合规模式。 您无需将转接驱动器置于合规模式。 您是否能够在合规性模式下使用 PCH 的端口进行环回?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       我们无法在 JP73 USB3上进入 Rx_5G_Comp-环回模式。

    其他 USB 端口可以成功测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我仍然没有收到您的 FAE 发来的消息。

    我可以联系谁来调试这个问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Every Hsiao

    我想 Evan 我们的 FAE 已经就此问题与您联系以获得支持?

    谢谢

    David