This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:原理图审阅

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158552/dp83640-schematic-review

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

我们正在开发基于 AM5728的间隔控制单元、因此我们必须使用 DP83640 IEEE 1588 PTP 以太网 PHY 收发器。

我们必须在主从模式(采用光学/RJ45模式)下配置 DP83640。现在、我们参考 从以下链接  https://www.ti.com/tool/DP83640T-EVK 获取的 DP83640T-EVK 设计文件来设计原理图

此处、我们将附上 DP83640主从模式的原理图。

请帮助查看原理图  

e2e.ti.com/.../dp83640_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manju、

    原理图审阅最多需要5个工作日的周转时间。 请期待 EOD 10/11的响应。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manju、

    请在下面查找我的反馈:

    - AVDD3V3去耦电容不遵循(10、100nF)||(1、10uF)的建议
    - VDDIO 去耦电容不遵循(10、100nF)||(1、10uF)的建议
    -请确保晶体具有推荐的 ESR
    -原理图表示打算对两个 PHY 使用 RMII 模式、但对于 RMII 模式、PU RX_DV (39)没有显示搭接电阻器、请确保两个 PHY 的(39)上都包含 PU 电阻器
    - 1MEG || 4700pF 建议用于将数字接地与 MDI 连接器接地隔离、例如(接地->(1Mohm || 4700pF)-> GND)
    -已使用 SFP、没有关于如何正确配置此功能的数据表建议-请验证

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的支持。

    我已根据您的建议修改了原理图。 下面显示了更新后的原理图部分、并附加了修改后的原理图

    - AVDD3V3去耦电容不遵循(10、100nF)||(1、10uF)的建议
    - VDDIO 去耦电容不遵循(10、100nF)||(1、10uF)的建议

    -原理图表示打算对两个 PHY 使用 RMII 模式、但对于 RMII 模式、PU RX_DV (39)没有显示搭接电阻器、请确保两个 PHY 的(39)上都包含 PU 电阻器

    - 1MEG || 4700pF 建议用于将数字接地与 MDI 连接器接地隔离、例如(接地->(1Mohm || 4700pF)-> GND)

    e2e.ti.com/.../dp83640_5F00_TI_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manju、

    请允许我明天就此问题与您联系。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manju、

    自举和接地隔离看起来很好。 我能够揭示去耦电容器的一些指导。 如果可能、请尝试相应地更新您的去耦网络。 一旦实现了这一点、从我们的角度来看、一切都是正常的。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的支持。 我已根据您的建议修改了原理图。 我要在这里附上修改后的原理图。

    e2e.ti.com/.../dp83640_5F00_TI_5F00_3.pdf