This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:B 侧的外部上拉

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164513/tca9803-external-pull-up-at-b-side

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: PCA9306

大家好、

我是否可以知道当我们在 B 侧添加外部电阻器时会发生什么情况?

这是否会发生任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果外部器件将线路拉至低电平、但如果电流不来自 TCA980x 的内部电流源、则 TCA980x 可能不会在 A 侧输出低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    正如各位先生所指出的、B 侧可能不会驱动 A 侧低。 最坏情况下的可能性是、您甚至可能会看到 I2C 总线上开始出现振荡。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我正在计算客户的迹线寄生、以评估他们是否需要缓冲器、其总长度为21.5英寸、宽度为5密耳

    4层 FR4 PCB 通常遵循什么经验法则?   5pF/英寸还是7pF/英寸?

    您是否会为我展示方程式并计算它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    具体取决于 PCB 的设置方式。  

    您可以在此处找到计算器:

    https://technick.net/tools/impedance-calculator/microstrip/

    这个假设迹线是一个微带。 FR4的介电常数可能会有所不同、但我通常使用4.8作为数字。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我想知道 TCA9803的上升时间是如何缩短的、因此如果它是一个侧主器件发送数据、B 侧具有内部3.3mA 电流源、这是有道理的。

    但是、如果 B 侧从器件发送数据该怎么办? 一侧只有原始的外部上拉电阻器、没有人对 A 侧上拉电阻器进行升压?

    R 和 CBus 在一侧的情况仍然是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、一个侧需要一个上拉电阻器来接收上升沿/逻辑高电平。 TCA980x 系列是 I2C 缓冲器/转接驱动器、这意味着它们将两侧与电容式支架点分开。 例如、如果您使用 PCA9306、它不会重新驱动/缓冲、因此当信号处于低电平和高电平转换时、您将在两侧共享相同的电容负载。 借助 TCA980x、您只需担心各自侧面的电容负载。 A 侧只有 A 侧的电容、B 侧只有 B 侧的电容、它们永远不会共享。 这就是 I2C 转接驱动器/缓冲器的作用、它分离电容负载。 这并不意味着两侧都有一个内部电流源。

    对于标准模式和快速模式、I2C 标准的电容负载限制为400pF。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然 A 侧支持400pF 电容、但您可以设计电路、使 A 侧段更小、大多数器件位于 B 侧。 (μ I²C 是双向的;主器件位于何处无关紧要。)

    如果您的总电容低于400pF、并且您不需要电平转换、则可以使 A 侧断电、并将所有器件连接到 B 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    因此、诀窍在于将缓冲器放置在合适的位置以分配 CBus、

    如果总线电压为600pF、

    如果我把它放在主器件旁边、B 侧仍然是600pF、所以它根本不会有帮助、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    (如果您有单个电路板、那么这种大电容不太可能。)