主题中讨论的其他器件: PCA9306
大家好、
我是否可以知道当我们在 B 侧添加外部电阻器时会发生什么情况?
这是否会发生任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Fred、
具体取决于 PCB 的设置方式。
您可以在此处找到计算器:
https://technick.net/tools/impedance-calculator/microstrip/
这个假设迹线是一个微带。 FR4的介电常数可能会有所不同、但我通常使用4.8作为数字。
-Bobby
正确、一个侧需要一个上拉电阻器来接收上升沿/逻辑高电平。 TCA980x 系列是 I2C 缓冲器/转接驱动器、这意味着它们将两侧与电容式支架点分开。 例如、如果您使用 PCA9306、它不会重新驱动/缓冲、因此当信号处于低电平和高电平转换时、您将在两侧共享相同的电容负载。 借助 TCA980x、您只需担心各自侧面的电容负载。 A 侧只有 A 侧的电容、B 侧只有 B 侧的电容、它们永远不会共享。 这就是 I2C 转接驱动器/缓冲器的作用、它分离电容负载。 这并不意味着两侧都有一个内部电流源。
对于标准模式和快速模式、I2C 标准的电容负载限制为400pF。
-Bobby