Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164346/dp83826e-link-issue
器件型号:DP83826E您好!
我在测试硬件上实施了 DP83826、以便为我的公司获得相关经验。 我遇到了连接设置问题。 我已尝试使用故障诊断文件查找错误、但没有结果。
DP83826通过 Max1000 FPGA 板在硬件上进行控制。 通过此按钮可获得25MHz 时钟、复位信号和电源电压。 此电路板的原理图随附。
现在、我尝试通过 USB 以太网接口与 PC 通信。 在这里、我检查了 LED 0和 LED 1、以便能够对链接做出声明。 因此、我观察到一些非常不寻常的事情:
开始时、LED 1变为低电平、这意味着存在100Mb 通信。 但这会中断几次、LED 1会不定期地切换。 最多经过几秒钟后、LED 1一直处于高电平。 LED 0持续切换、直到它变为低电平、表示正在建立链路。 但是、会创建一个10 Mb 而不是100 Mb 的链路。
在自协商过程之后、应创建一个100Mb 链路。 我在附录中附上测量的数据脉冲。 在 TX 和 RX 上、我测量正确的快速链路脉冲。
我检查了时钟、两个引脚上的电源电压、复位信号以及 PWRDN 输入。 我开始读取寄存器、并将结果执行到 Excel 中。 我在这里没有发现任何错误。 在链路设置中是否存在任何其他典型的错误来源?
提前感谢您的帮助
此致
Florian Haug
e2e.ti.com/.../Register_5F00_Dp83826.xlsx