This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:链路问题

Guru**** 2508455 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164346/dp83826e-link-issue

器件型号:DP83826E

您好!

我在测试硬件上实施了 DP83826、以便为我的公司获得相关经验。 我遇到了连接设置问题。 我已尝试使用故障诊断文件查找错误、但没有结果。

DP83826通过 Max1000 FPGA 板在硬件上进行控制。 通过此按钮可获得25MHz 时钟、复位信号和电源电压。 此电路板的原理图随附。

现在、我尝试通过 USB 以太网接口与 PC 通信。 在这里、我检查了 LED 0和 LED 1、以便能够对链接做出声明。 因此、我观察到一些非常不寻常的事情:

开始时、LED 1变为低电平、这意味着存在100Mb 通信。 但这会中断几次、LED 1会不定期地切换。 最多经过几秒钟后、LED 1一直处于高电平。 LED 0持续切换、直到它变为低电平、表示正在建立链路。 但是、会创建一个10 Mb 而不是100 Mb 的链路。

在自协商过程之后、应创建一个100Mb 链路。 我在附录中附上测量的数据脉冲。 在 TX 和 RX 上、我测量正确的快速链路脉冲。

我检查了时钟、两个引脚上的电源电压、复位信号以及 PWRDN 输入。 我开始读取寄存器、并将结果执行到 Excel 中。 我在这里没有发现任何错误。 在链路设置中是否存在任何其他典型的错误来源?

 

提前感谢您的帮助

此致

Florian Haug

e2e.ti.com/.../Register_5F00_Dp83826.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛里安

    首先、我建议在没有 USB-Ethernet 的情况下直接连接到交换机或其他链路伙伴(这增加了另一个故障排除来源)。 此外、您能否澄清 以下内容:

    • 什么是连接合作伙伴?
    • 电缆类型和长度是多少?
    • 什么类型的 USB 连接?

    因此、我们可以进一步深入研究您遇到的问题。 同时、我建议检查链接寄存器、看看我们是否可以更改链接伙伴。 请随时发送原理图、以便我们可以检查和转储寄存器。 谢谢!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason Lee、

    非常感谢您的快速回复。

    我有两个选项来测试链路设置:

    USB 以太网接口的设备。 在这里、我使用一个来自一级的 USB 快速以太网适配器(USB-0301)。 我附上数据表。 在 PC 上、我有一个 USB 3.2接口。 我使用长度为48厘米的 Cat7 S/FTP 电缆。

    第二种方法是使用 LAN8710测试链路设置。 如果这样可以减少可能的错误源、我也可以对其进行测试。

    这意味着什么链接寄存器? 在 DP83826E 数据表中找不到名为 Link 的寄存器。 我在第一个帖子中发布了一个 Excel 电子表格、其中包含一些寄存器的内容(如果有用)。

     

    此致

    Florian Haug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛里安

    我将介绍  DP83826的调试过程、并将尽快返回给您。 感谢您的支持!

    此致、

    Jason Lee