TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:加电时序

Guru**** 245765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164623/dp83tg720s-q1-power-up-timing

器件型号:DP83TG720S-Q1

您好、专家、

以下是有关 DP83TG720S 和 DP83TC812S 上电稳定的问题。

如数据表中指定、 720S 需要最小值。 稳定时间为65ms、需要812s。 10毫秒。

问题:  

1、这是否意味着芯片上电后软件需要等待这么长的时间才能开始寄存器访问? 尤其是对于720S、它超过65ms?

2、在 客户设计中、从上电稳定性到复位释放的延迟时间为10ms、复位释放后和寄存器访问之前需要等待多少时间? 以720S 为例。  

720S:

812s:

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    列出的规范指示了访问 PHY 寄存 器之前的最短时间;因此、DP83TC812S 和 DP83TG720S 的实际规范编号更高。

    此致、
    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    对我来说不是很清楚。  请帮助确认。  

    [引用 userid="472868" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164623/dp83tg720s-q1-power-up-timing 1]1、这是否意味着在芯片上电后软件需要等待如此长的时间才能开始寄存器访问? 特别是对于720S、它超过65ms?[/QUERP]

    根据您的描述、此问题的答案应为"是"。 对吧?  

    [引用 userid="472868" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164623/dp83tg720s-q1-power-up-timing ]2在 客户设计中、从上电稳定性到复位释放的延迟时间为10ms、复位释放后以及访问寄存器之前需要等待多少时间? 以720S 为例。  [/报价]

    它应该参考复位时序 T6.2、对吧?  

    谢谢!  

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    关于您的第一个问题、是的。

    对于第二个问题、由于上电优先于复位、因此仍然需要65ms。

    此致、

    Jason Lee