请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720S-Q1 您好、专家、
以下是有关 DP83TG720S 和 DP83TC812S 上电稳定的问题。
如数据表中指定、 720S 需要最小值。 稳定时间为65ms、需要812s。 10毫秒。
问题:
1、这是否意味着芯片上电后软件需要等待这么长的时间才能开始寄存器访问? 尤其是对于720S、它超过65ms?
2、在 客户设计中、从上电稳定性到复位释放的延迟时间为10ms、复位释放后和寄存器访问之前需要等待多少时间? 以720S 为例。
720S:


812s:


谢谢!
Eden Wen