This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:自举配置

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1, DP83TC811R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166485/dp83tg720s-q1-strap-configuration

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811R-Q1

大家好、

我的客户正在尝试使用 DP83TG720S-Q1。

他们希望通过使用自举引脚来设置测试模式。 (数据表中的7.5.1说明)

他们想知道如何使用从 table7-7到 table7-20的表格将其设置为特定模式。

请举个例子说明如何将器件设置为 特定的测试模式?

并快速解释它。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    这些测试模式不能使用搭接进行设置。 要将器件设置为测试模式、请将表中指定的寄存器地址写入给定的值。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的回复。

    我的客户表示 可以通过 DP83TC811R-Q1的自举配置进入测试模式。

    因此、只需确认一下、

    DP83TC811R-Q1具有使用自举进入测试移动的功能

    但 DP83TG720S-Q1没有这种功能

    这种理解是否正确?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    是-正确。

    谢谢、

    Evan