请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720S-Q1 主题中讨论的其他器件: DP83TC811R-Q1
大家好、
我的客户正在尝试使用 DP83TG720S-Q1。
他们希望通过使用自举引脚来设置测试模式。 (数据表中的7.5.1说明)
他们想知道如何使用从 table7-7到 table7-20的表格将其设置为特定模式。
请举个例子说明如何将器件设置为 特定的测试模式?
并快速解释它。
此致、
Ohashi