Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
尊敬的 TI 团队:
我们将在背板应用中使用 DP83822 PHY。
PHY 在 RMII 从器件(50MHz 时钟)中进行配置器件在100BT 模式、A 类、 TX 和 RX 线路根据数据表中的图9-3进行电容耦合和偏置、3.3V 电源轨上的电容为1.0uF 和0.1uF、如图9-2所示。
另一端通过背板连接到 Marvell PHY、具有类似的偏置。
DP83822I 启用了自动协商功能、而 Marvel PHY 配置为固定的100Mbps 全双工模式。
我们的客户报告其包装上有 FCS 错误。 您能否告诉我们、我们是否可以在硬件或软件方面尝试任何方法来解决此问题?
原理图如下:

非常感谢您的帮助!
谢谢、
Swapna