This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 与 Marvell PHY FCS 问题连接

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165011/dp83822i-dp83822i-interfaced-with-marvell-phy-fcs-issue

器件型号:DP83822I

尊敬的 TI 团队:

我们将在背板应用中使用 DP83822 PHY。

PHY 在 RMII 从器件(50MHz 时钟)中进行配置器件在100BT 模式、A 类、 TX 和 RX 线路根据数据表中的图9-3进行电容耦合和偏置、3.3V 电源轨上的电容为1.0uF 和0.1uF、如图9-2所示。

另一端通过背板连接到 Marvell PHY、具有类似的偏置。

DP83822I 启用了自动协商功能、而 Marvel PHY 配置为固定的100Mbps 全双工模式。

我们的客户报告其包装上有 FCS 错误。 您能否告诉我们、我们是否可以在硬件或软件方面尝试任何方法来解决此问题?

原理图如下:

非常感谢您的帮助!

谢谢、

Swapna