请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB928QEVM 主题中讨论的其他器件:DS90UB949A-Q1EVM、
各位专家、您好!
我的客户正在使用 DS90UB928EVM、发现以下问题。
(1)(2) DS90UB949A-Q1EVM 设置相同的720p 测试模式,、但(1)和(2)获得不同的像素时钟。 客户想知道为什么会这样。 谢谢!
- 串行器: DS90UB949A-Q1EVM (像素时钟66.667MHz)
解串器:使DS90UB928QEVM μ A (像素时钟:71.884MHz)
请参阅 DS90UB928QEVM.png - 串行器:DS90UB949A-Q1EVM (像素时钟66.848MHz)
解串器:ARHUD 1.00 (主板、客户板) (像素时钟76.563MHz)
请参阅 Unimax.png
此致、
Ann Lien
DS90UB928QEVM

UNImax