This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:EVM 与客户电路板之间具有相同条件的像素时钟不同

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949A-Q1EVM, DS90UB928QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167331/ds90ub928qevm-pixel-clock-different-with-the-same-condition-between-evm-and-customer-s-board

器件型号:DS90UB928QEVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB949A-Q1EVM

各位专家、您好!

我的客户正在使用 DS90UB928EVM、发现以下问题。

 (1)(2) DS90UB949A-Q1EVM 设置相同的720p 测试模式,、但(1)和(2)获得不同的像素时钟。 客户想知道为什么会这样。 谢谢!

  1. 串行器: DS90UB949A-Q1EVM (像素时钟66.667MHz)
    解串器:使DS90UB928QEVM μ A (像素时钟:71.884MHz)
    请参阅 DS90UB928QEVM.png
  2. 串行器:DS90UB949A-Q1EVM (像素时钟66.848MHz)
    解串器:ARHUD 1.00 (主板、客户板)  (像素时钟76.563MHz)
    请参阅 Unimax.png

此致、

Ann Lien

DS90UB928QEVM

UNImax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    像素时钟读数预计 会有一定的变化。  

    查看您的信息选项卡、可以看到您已在949和928之间建立了链接、本地和远程 I2C 正常工作、因此 我在这里看不到任何问题。

    此致、
    Fadi A.