请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS100 您好!
我正在寻找 PN# SN65LVDS100DGK 的最高结温和 Theta JB
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找 PN# SN65LVDS100DGK 的最高结温和 Theta JB
谢谢
您好!
绝对最大结温为150°C。
结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 163.9
Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 56.4
Result - Theta JB (标准数据表值) 83.6
结果- psi JT (标准数据表值) 5.9
结果- psi JB (标准数据表值) 82.3
结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用
谢谢
David