This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:SN65LVDS100DGK 热性能信息

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167962/sn65lvds100-sn65lvds100dgk-thermal-information

器件型号:SN65LVDS100

您好!

我正在寻找 PN# SN65LVDS100DGK 的最高结温和 Theta JB

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    绝对最大结温为150°C。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 163.9
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 56.4
    Result - Theta JB (标准数据表值) 83.6
    结果- psi JT (标准数据表值) 5.9
    结果- psi JB (标准数据表值) 82.3
    结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 您能否向我发送指向文档的链接、您可以在其中找到此信息?

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu

    我们有一个内部站点、如果数据表中没有热模型信息、我们可以在该站点上提交和存储器件的热模型信息。 但我没有实际的文档。

    谢谢

    David