This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:100Base-TX 评估失败

Guru**** 677570 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1, TIDA-01425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766024/dp83848q-q1-100base-tx-evaluation-failed

器件型号:DP83848Q-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01425

大家好、

我们在 DP83848Q-Q1中对100BASE-TX 进行了评估、并获得了 AOI 模板、上升时间和下降时间的失败结果。 对于其他测试项目(输出电压、过冲、发射抖动和失真)没有问题(但是、未测量回波损耗)

---- 结果---

上升时间(+ve) 5.48ns
上升时间(-ve) 5.59ns
下降时间(+ve) 5.37ns
下降时间(-ve) 5.27ns

----------------------------------------

・对于从连接器到 ete-phy 的电路、一个用于评估板:TIDA-01425被转移

・尽管我们将 H2019FNLT (脉冲电子网络)替换为 ALT4532M201 (TDK)+ ACM2012E-900-2P (TDK)作为脉冲转换器和滤波器、但我们几乎看不到测试结果有任何变化

・从上面的结果中、我们认为这个问题不是由脉冲转换器和滤波器引起的、我们查看了部件位置并尽可能缩短了布线长度。 但是、我们几乎看不到测试结果有任何变化。

・眼图波形在上升部分似乎缺少输出电流

请任何人帮助我们找出任何可能的原因和措施来解决这一问题吗?

此致、

Fujii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujii、

    您能否共享有关测试设置的信息? 还请分享测试板的原理图?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的回答。

    测试设置如下:

    ・示波器:DPO5104B (Tektronix)
    ・软件:TDSET3 (Tektronix)
    ・差分探头:TDP1500 (Tektronix)
    ・测试装置:TF-GBE-ATP (Tektronix)测试←(未找到相关原理图)
    ・Link partner:示波器以太网端口

    如果有任何不清楚的地方、请告知我。

    此致、
    Fujii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujii、

    通过测试板、我指的是受测板上的 DP83848Q-Q1。 对不清楚表示歉意。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的回答。
    测试板的原理图如下所示:



    此致、
    Fujii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fuji、

    我认为问题是由于变压器和 CMC 造成的。 电感太低、应介于320-350uH 之间。 插入损耗太高、最大值需要-1dB 您能否让客户选择符合数据表标准的磁性元件并重试? 数据表的第66页中提到了磁性元件标准。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fuji、

    我现在要关闭这个线程。 如果即使在更新磁性元件后也会遇到相同的问题、请发布新的 E2E 问题并使用此主题作为参考。

    此致
    Aniruddha