This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们在 DP83848Q-Q1中对100BASE-TX 进行了评估、并获得了 AOI 模板、上升时间和下降时间的失败结果。 对于其他测试项目(输出电压、过冲、发射抖动和失真)没有问题(但是、未测量回波损耗)
---- 结果---
上升时间(+ve) 5.48ns
上升时间(-ve) 5.59ns
下降时间(+ve) 5.37ns
下降时间(-ve) 5.27ns
----------------------------------------
・对于从连接器到 ete-phy 的电路、一个用于评估板:TIDA-01425被转移
・尽管我们将 H2019FNLT (脉冲电子网络)替换为 ALT4532M201 (TDK)+ ACM2012E-900-2P (TDK)作为脉冲转换器和滤波器、但我们几乎看不到测试结果有任何变化
・从上面的结果中、我们认为这个问题不是由脉冲转换器和滤波器引起的、我们查看了部件位置并尽可能缩短了布线长度。 但是、我们几乎看不到测试结果有任何变化。
・眼图波形在上升部分似乎缺少输出电流
请任何人帮助我们找出任何可能的原因和措施来解决这一问题吗?
此致、
Fujii
您好、Aniruddha、
感谢您的回答。
测试设置如下:
・示波器:DPO5104B (Tektronix)
・软件:TDSET3 (Tektronix)
・差分探头:TDP1500 (Tektronix)
・测试装置:TF-GBE-ATP (Tektronix)测试←(未找到相关原理图)
・Link partner:示波器以太网端口
如果有任何不清楚的地方、请告知我。
此致、
Fujii